Fijación precisa y detección fiable
A menudo, las cosas que solemos pasar por alto resultan ser las más útiles. Los soportes para sensores GN 801.3 y GN 801.4 constituyen ejemplos perfectos. Estos elementos complementarios facilitan la vigilancia de posición para muchos tipos de bridas de apriete, por lo que juegan un importante papel en la fiabilidad del proceso.
Estas piezas estándar tienen dos partes: la escuadra de sujeción, que se fija fácilmente utilizando los orificios ya presentes en la brida de apriete, y la placa de sujeción, que cuenta con un orificio para el sensor propiamente dicho. La placa se puede fijar rápidamente a la escuadra con tuercas de ajuste, y cuenta con un orificio oblongo para el ajuste preciso del sensor y su punto de conmutación. Gracias a que no se requieren nuevos orificios de montaje, el soporte de sensor es ideal para actualizar rápidamente instalaciones ya existentes. No importa si la brida de apriete está orientada vertical u horizontalmente, si cuenta con una palanca de cierre o si el soporte de sensor necesita fijarse en el lado derecho o izquierdo. Este último aspecto es especialmente digno de mención, pues la posición de las tuercas de ajuste se puede elegir durante la instalación para montar el soporte del sensor a la izquierda o la derecha de la brida de apriete.
El soporte de sensor es compatible con todos los sensores inductivos típicos con rosca M8. Para hacer incluso más sencilla la actualización o para construir mecanismos seguros, Ganter también ofrece los soportes de sensor como unidad completa, incluido el sensor. El sensor cuenta con un conector M8 de tres polos, puede funcionar con corriente continua de 10-36 V y señaliza mediante LED, así como mediante una señal alta cuando la brida de apriete ha llegado con seguridad al punto final.
Este es el caso cuando la palanca articulada de la brida ha superado el denominado punto muerto. Los métodos de detección implementados de este modo permiten descartar la posibilidad de que las piezas de trabajo permanezcan aseguradas de forma incorrecta en sistemas parcial o totalmente automatizados. De este modo, mejora la estabilidad del proceso, lo que a su vez aumenta el rendimiento económico y la calidad de la empresa.
Atrás