Niveles con ajuste y medición de escuadra

Parecen reliquias del pasado en los tiempos de lo digital, pero los niveles son un elemento auxiliar irrenunciable en el día a día de la industria. Dos nuevos tipos de niveles de Ganter proporcionan una nivelación aún mejor y más rápida.

Mediante estos elementos de ayuda de nivelación es casi imposible no dar con el ajuste horizontal exacto de máquinas, dispositivos o instrumentos. Y ello no solo en la instalación de los equipos: también durante su funcionamiento los niveles muestran a un golpe de vista si la colocación sigue correspondiéndose con la especificada. Los niveles se pueden aplicar casi en cualquier parte, no necesitan ni electricidad ni conexión de datos, son robustos, se les pueden añadir complementos y son fáciles de ajustar. Ganter amplía ahora su gama de niveles de ojo de buey y niveles longitudinales con dos nuevos modelos, fruto de la experiencia práctica, como siempre.

Niveles de escuadra GN 2276

Los niveles de escuadra GN 2276 reúnen en una carcasa redonda de aluminio dos niveles longitudinales en ángulo de 90 grados: esta estructura muestra a la vez la nivelación en dos niveles, reduce el esfuerzo del montaje y acelera la nivelación. En principio, Ganter ofrece dos versiones: una con la parte inferior plana para el montaje directo, y otra para nivelación individual mediante una bola de nivel en la parte inferior. Esta forma, denominada "JV", permite ajustar el nivel mediante los tres tornillos de montaje, según la situación, a un punto cero con una varianza de +/- 2 grados.

Niveles longitudinales GN 2283

Ganter ahora también ha integrado en robustas carcasas de aluminio niveles longitudinales. Si hasta ahora los niveles longitudinales GN 2282 se encontraban en una carcasa de chapa en forma de cuña no ajustable, los GN 2283 ofrecen las mismas características que los niveles de escuadra GN 2276. El nuevo nivel para atornillar está disponible tanto en una versión de montaje plano directo "AV" como en una versión ajustable "JV" con bola de nivelación en la parte inferior. También en este caso la nivelación propiamente dicha se realiza mediante los dos tornillos cilíndricos de montaje.

Tanto los nuevos niveles longitudinales como los nuevos niveles en escuadra están disponibles en dos sensibilidades: 2 milímetros de desplazamiento de la burbuja se corresponden con 6 o con 50 minutos angulares. Ganter indica qué sensibilidad es la apropiada para cada aplicación mediante una detallada tabla de cálculo que muestra rápidamente la relación entre las diferencias de altura, los grados y los minutos.

Atrás

Notas de prensa de Ganter

¿Está buscando notas de prensa sobre nuevos productos o adiciones y ampliaciones de nuestra gama de productos?