Nuevo lanzamiento de productos
La selección de piezas estándar de Ganter está creciendo una vez más: con la reciente adición de una categoría completamente novedosa de ruedas y ruedecillas. La creación del nuevo grupo de catálogo 3.10 es una clara evidencia de que estas piezas estándar que facilitan la movilidad tendrán todo el espacio que necesitan. Esto no podría ser de otra manera, dado que las ruedas y ruedecillas sirven para complementar a sus "parientes", los probados pies de nivelación estáticos, que están disponibles en muchas versiones diferentes.
Como siempre, Ganter está completamente centrado en los requisitos prácticos: los diferentes tipos están organizados de acuerdo con los procedimientos de ensayo ISO aplicables, facilitando su asociación con los parámetros de configuración más importantes. Por ejemplo, la nueva gama incluye ruedecillas de exigencia ligera con baja capacidad de carga, ruedecillas de exigencia media para uso industrial, y ruedecillas de alto rendimiento, diseñadas para cargas dinámicas elevadas combinadas con velocidades de desplazamiento altas.
Las ruedecillas son piezas listas para instalar consistentes en una rueda y un soporte, estando este último generalmente hecho de chapa de acero curvada, excepto para las versiones de alto rendimiento, de acero soldado. El soporte, disponible en versiones giratoria o fija, sujeta la rueda y sirve para el montaje de la ruedecilla. Las ruedecillas fijas proporcionan un guiado lateral para garantizar un desplazamiento estable tanto en rectas como en curvas. Los soportes giratorios con cojinetes de bolas permiten la máxima maniobrabilidad con una rotación de 360 grados y movimiento en cualquier dirección, una característica es particularmente ventajosa en espacios reducidos. Los frenos de bloqueo total, que pueden integrarse opcionalmente, evitan que la rueda gire en el eje de dirección, las variantes también están disponibles pies de nivelación extensibles para aportar aún más estabilidad.
Dado que no siempre se necesita una ruedecilla completa, y dado que las ruedas y su banda de rodadura están sometidas a desgaste, también es posible pedir individualmente cualquiera de las ruedas. La gama de Ganter incluye 13 tipos de rueda diferentes, que se distinguen por su material, capacidad de carga, diámetro, banda de rodadura y carga máxima ergonómica.
Ganter identifica expresamente la carga máxima ergonómica como un valor relevante para el manejo manual de equipos montados en ruedecillas, en los que la fuerza de empuje o de tracción requerida debe ser inferior a 200 Newtons. En otras palabras, la carga máxima ergonómica especifica la capacidad de carga disponible antes de alcanzar este límite, y casi siempre está por debajo de la máxima capacidad de carga dinámica. Además, cabe mencionar que el tipo de banda de rodadura de la rueda también influye en su maniobrabilidad y resistencia al empuje: algunas bandas de rodadura ofrecen más amortiguación, pero esto también hace que aumente el rozamiento durante el movimiento.
Ganter describe todos estos factores: puede leer sobre ellos en el folleto informativo compacto "Ruedas y ruedecillas". En él se presentan claramente todos y cada uno de los tipos, junto a los parámetros más importantes. Además, el nuevo grupo de productos se puede encontrar en la página web con numerosas opciones de filtrado, facilitando la selección de productos a partir de diversos criterios.
Atrás