Un sistema estándar de transporte y guiado
El transporte y el guiado mediante la fuerza de la gravedad (transporte/alimentación por gravedad) constituyen un principio arraigado para el transporte de piezas o de productos intermedios desde una estación de proceso automatizada a la siguiente. Incluso con los ágiles robots de manipulación de hoy en día, este inteligente tipo de transporte sigue siendo relevante. Por ello, no es sorprendente que Ganter, el líder de mercado en piezas estándar, haya tenido los elementos clave de los carriles de rodillos y de bolas en su gama de productos durante años. La compañía está ahora redondeando esta selección con elementos adicionales de práctico diseño para las aplicaciones industriales típicas.
Por ejemplo, dispone de las indispensables guías laterales, que Ganter ofrece como simples elementos de plástico o bien como elementos más complejos con doble fila de cilindros y rodillos de bolas. Estas permiten mover sin daños incluso las piezas más sensibles. Cuando dos carriles guía discurren en paralelo, pueden utilizarse guías intermedias con rodillos en ambos lados. Las guías segmentadas permiten crear curvas, fijando los segmentos individuales en su posición de forma tangencial con perfiles de retención adecuados. Los clips y soportes de retención, patas, piezas terminales, tiras de conexión, tapas, carriles de frenado y guías de inserción garantizan la máxima flexibilidad y unas soluciones profesionales incluso en las situaciones más particulares. Es posible efectuar ajustes y modificaciones de forma rápida y fácil, a veces incluso sin herramientas.
Los materiales utilizados incluyen el plástico para los elementos de retención y guiado, así como el aluminio y el acero inoxidable para los perfiles portantes y los tornillos. Esto garantiza una idoneidad universal y una larga vida útil.
Ganter se enfoca en aplicaciones prácticas, lo que se refleja en la diversidad de elementos individuales, así como en las opciones de montaje. Por ejemplo, las guías laterales también están disponibles en una longitud de 1440 mm, además de la longitud tradicional de 3000 mm. Este dimensionamiento simplifica la manipulación y el montaje rápido in situ, al tiempo que aumenta la flexibilidad al permitir más combinaciones y adaptaciones gracias a los intervalos de acortamiento de 120 mm, con un espaciado pequeño y consistente.
Con esta ampliación en su gama de equipamiento de transporte, Ganter puede suministrar todo lo necesario para construir líneas de transporte no motorizadas. Esto significa que es posible implementar cualquier situación de montaje y transporte con piezas estándar a la perfección, de forma económica y adaptable con flexibilidad cuando sea necesario hacer cambios tanto importantes como menores.
Atrás