Dentature ottimali con la poliammide

Ingranaggi cilindrici a denti dritti e cremagliere a dentatura dritta per la trasmissione di coppie e forza trovano impiego negli ingranaggi di trasmissione perlopiù in acciaio temprato. Per molte altre aree di applicazione la scelta migliore è rappresentata invece da ingranaggi cilindrici a denti dritti e cremagliere a dentatura dritta in plastica. Questi componenti non richiedono di norma alcuna lubrificazione e, rispetto agli ingranaggi in metallo, sono più vantaggiosi, leggeri, silenziosi e inoltre resistenti alla corrosione. Ganter integra quindi la propria gamma con ingranaggi cilindrici a denti dritti e cremagliere a dentatura dritta in poliammide, che consentono una trasmissione di forze e coppie particolarmente elevata.

Ingranaggi cilindrici a denti dritti e cremagliere a dentatura dritta in poliammide trovano impiego di preferenza laddove sia necessario trasmettere coppie elevate a basse velocità. Paliamo ad esempio di macchine per imballaggio, di impianti chimici e farmaceutici e del settore alimentare. I componenti vengono usati in combinazione tra loro per convertire movimenti rotatori in lineari e viceversa. Allo stesso modo si possono realizzare facilmente task di movimento sincroni, simmetrici o anche proporzionali, necessari ad esempio per ganasce, pinze o meccanismi sincroni.

Tenendo conto del “principio fondamentale della scienza delle dentature” Ganter, specialista delle parti normalizzate, ha introdotto gli ingranaggi cilindrici a denti dritti GN 7802 e le cremagliere a dentatura dritta GN 7822 in poliammide robusta e duratura. Dato il basso coefficiente di attrito, questi componenti non richiedono lubrificazione e sono realizzati a partire da plastica rinforzata con fibre di vetro conforme a FDA. Questo materiale è adatto all’impiego anche in aree in prossimità di alimenti. I componenti sono inoltre disponibili nei colori grigio e blu, permettendo così la rilevabilità a livello visivo.

Gli ingranaggi cilindrici a denti dritti e le cremagliere a dentatura diritta in poliammide di Ganter sono progettate per temperature fino a 120 °C e per il contatto con fluidi aggressivi quali acidi, gas o acqua salina. Rispetto agli ingranaggi cilindrici a denti dritti in metallo, quelli in plastica sono più leggeri e contribuiscono in misura essenziale a ridurre il peso di dispositivi, impianti e macchinari. Sono inoltre più economici da acquistare.

Gli ingranaggi e le cremagliere hanno una dentatura ad evolvente con un angolo di attacco di 20°. Gli ingranaggi cilindrici a denti dritti GN 7802 sono proposti da Ganter con un modulo da 0,5 a 3. Le cremagliere a dentatura dritta in poliammide GN 7822 sono ordinabili con un modulo da 1 a 3 e sono costituite da un nucleo in acciaio che impedisce deformazioni indesiderate.

Indietro

Comunicati stampa Ganter

Vai ai comunicati stampa

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico
Si è verificato un errore.
Richiesta di contatto confermata. Ci metteremo in contatto.