Fissaggio preciso e rilevamento affidabile

Per rilevare la posizione degli attrezzi di serraggio verticali e orizzontali, Ganter offre porta sensori ingegnosi ed estremamente pratici. Ganter offre anche i sensori di prossimità compatibili, ordinabili contestualmente utilizzando il codice di identificazione corrispondente.

Spesso gli oggetti meno appariscenti si rivelano sorprendentemente utili. I porta sensori GN 801.3 e GN 801.4 ne sono un perfetto esempio. Questi componenti aggiuntivi consentono di monitorare la posizione di vari attrezzi di serraggio, contribuendo notevolmente all'affidabilità del processo.

I porta sensori standard sono costituiti da due parti: la staffa di fissaggio, che si monta facilmente utilizzando i fori già presenti sull'attrezzo di serraggio, e la piastra di ritegno forata per alloggiare il sensore. La piastra si fissa rapidamente alla staffa con alcuni dadi e presenta un'asola che consente la regolazione precisa del sensore e del suo punto di commutazione. Dal momento che non richiede fori aggiuntivi per il montaggio, il porta sensore è ideale da installare anche in sistemi esistenti. In più, l'orientamento orizzontale o verticale dell'attrezzo di serraggio, la presenza di una leva di bloccaggio o la necessità di fissare il porta sensore sul lato destro o sinistro dell'attrezzo non interferiscono con la funzionalità del componente. Quest'ultimo aspetto è particolarmente interessante, dal momento che è possibile scegliere la posizione dei dadi di fissaggio durante l'installazione, per montare il porta sensore a sinistra o a destra dell'attrezzo di serraggio.

Il porta sensore è compatibile con tutti i normali sensori induttivi con filettatura M8. Per semplificare ulteriormente la costruzione di meccanismi sicuri o il montaggio su meccanismi esistenti, Ganter offre porta sensore completi di sensore. In questo caso il sensore ha un connettore tripolare M8 e funziona con corrente continua da 10 a 36 V; un LED e un segnale alto confermano che l'attrezzo di serraggio ha raggiunto il fine corsa.

Questo avviene quando la leva dell'attrezzo ha superato il cosiddetto punto morto. I metodi di rilevamento implementati in questo modo impediscono il bloccaggio inadeguato dei pezzi in lavorazione in sistemi parzialmente o completamente automatizzati. Questo approccio migliora la stabilità del processo, aumenta la qualità delle lavorazioni e favorisce il rendimento economico dell'azienda.

Indietro

Comunicati stampa Ganter

Vai ai comunicati stampa