Fissaggio rapido dei punti di ancoraggio premendo un pulsante

Tra le novità nell’assortimento Ganter ricordiamo perni di sollevamento filettati autobloccanti per task di sollevamento, fissaggio e trasporto. Ovunque pezzi, dispositivi o parti di impianti abbiano un foro filettato, i nuovi perni di sollevamento filettati si possono inserire e rimuovere facilmente utilizzando l’anello come ancoraggio. Sono un’alternativa più rapida e pratica a golfari e occhielli saldati.

Il funzionamento dei nuovi perni di sollevamento filettati GN 1133 e GN 1135 è simile a quello dei noti perni di sollevamento a sfere GN 1130, che Ganter vende con successo da anni. Al posto delle sfere il bloccaggio del perno è ottenuto in questo caso da quattro elementi filettati con supporto elastico. Il pulsante a molla in alluminio, azionato con il pollice o un altro dito, abbassa gli elementi nel perno in modo che possa essere inserito in un foro filettato. Non appena il pulsante viene rilasciato, gli elementi si innestano nel passo della filettatura. In questo modo il perno di sollevamento filettato è in grado di assorbire forze assiali nettamente superiori rispetto ai perni autobloccanti a sfere. Per il prelievo del perno si può nuovamente utilizzare il pulsante.

Il grillo serve per agganciare comuni mezzi di sollevamento quali catenelle o occhielli e può essere ruotato di 180 gradi in tutte le versioni. Nello standard Ganter GN 1135 il grillo è inoltre dotato di supporto girevole e può quindi essere spostato in qualsiasi direzione di forza senza che il perno nella filettatura si sposti. GN 1135 si riconosce per l’anello di supporto e la forma ergonomica della testa del perno. Una nervatura di sicurezza presente in tutte le versioni impedisce l’azionamento involontario del pulsante a molla.

I perni di sollevamento filettati in acciaio e acciaio inox sono disponibili in cinque filettature diverse tra M8 e M20, con una lunghezza compresa per ciascuna misura tra 12 e 22 mm.

La Otto Ganter GmbH & Co. KG è stata fondata nel 1894 come officina meccanica a Furtwangen nella Foresta Nera. Il primo catalogo di elementi normalizzati Ganter è apparso nel 1912, cinque anni prima della nascita del “Normenausschuß der deutschen Industrie”, il precursore del Deutsches Institut für Normung e. V., in breve DIN. Oggi 540 dipendenti ripartiti in due sedi sviluppano, producono e commercializzano elementi normalizzati per tutti i settori industriali. A magazzino sono stoccate circa 70.000 parti.

Indietro

Comunicati stampa Ganter

Vai ai comunicati stampa

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico
Si è verificato un errore.
Richiesta di contatto confermata. Ci metteremo in contatto.