Lancio nuovo prodotto

14.01.2025

Ganter aggiunge alla sua gamma di prodotti una nuova linea di ruote e ruote con supporto dal design accurato.

Ancora una volta Ganter amplia la sua offerta di componenti standard proponendo una categoria completamente nuova: ruote e ruote con supporto. La presenza della nuova voce di catalogo 3.10 sta a indicare che questi componenti, essenziali per la mobilità, avranno lo spazio che meritano nel vasto panorama di articoli proposti dall'azienda. E non potrebbe essere altrimenti, dal momento che le ruote e le ruote con supporto fungono da complemento per i loro cugini statici, i collaudati piedini di livellamento disponibili in varie versioni.

Come sempre, Ganter bada alla praticità: le diverse tipologie sono classificate in base alle procedure di prova ISO applicabili, così è più facile associarle ai parametri di configurazione più importanti. Ad esempio, la nuova linea include ruote con supporto istituzionale per basse portate, ruote con supporto per medie portate per uso industriale e ruote con supporto per alte portate, adatte a carichi pesanti e velocità elevate.

Pronte da installare, le ruote con supporto sono costituite da una ruota e da un supporto, in genere realizzato in lamiera d'acciaio piegata; fanno eccezione le versioni per alte portate in acciaio saldato. Il supporto, che può essere fisso o girevole, trattiene la ruota e al tempo stesso serve per montare il gruppo. Le ruote con supporto fisso possono sterzare lateralmente per garantire stabilità di movimento sia in linea retta che in curva. I supporti girevoli con cuscinetti a sfere assicurano la massima manovrabilità perché possono ruotare di 360 gradi e muoversi in qualsiasi direzione, una funzionalità particolarmente vantaggiosa quando lo spazio a disposizione è limitato. I freni a bloccaggio totale, opzionali, impediscono alla ruota di girare o ruotare sul suo asse di sterzata; esistono anche varianti con piedini di livellamento estensibili per una stabilità ancora superiore.

Tutte le nostre ruote si possono anche ordinare senza supporto, per sostituirle quando il rivestimento si usura o per le situazioni in cui non è indispensabile utilizzare una ruota provvista di supporto. L'offerta Ganter include 13 tipi di ruota, diversi per materiale, portata, diametro, rivestimento e massimo carico ergonomico.

Ganter dichiara esplicitamente il carico massimo ergonomico come valore correlato alla movimentazione manuale di un'apparecchiatura su ruote con supporto quando la forza di spinta o di trazione necessaria è inferiore a 200 Newton. In altre parole, il carico massimo ergonomico specifica la portata disponibile prima di raggiungere questo limite, ed è quasi sempre inferiore alla massima portata dinamica. Vale la pena di osservare che anche il tipo di rivestimento influisce sulla manovrabilità e sulla forza di spinta: alcuni rivestimenti migliorano l'ammortizzazione, ma al tempo stesso aumentano l'attrito durante il movimento.

Ganter illustra tutti questi aspetti nel breve opuscolo informativo "Ruote e ruote con supporto", che presenta con chiarezza i tipi di ruota e i parametri più importanti. Il nuovo gruppo di prodotti è anche stato inserito nel nostro sito web con numerose opzioni di filtro, per selezionare il prodotto più adatto in base a criteri specifici.

Indietro

Comunicati stampa Ganter

Vai ai comunicati stampa