Sicurezza di funzionamento e resistenza alla corrosione
A una prima occhiata i tappi filettati offerti da Ganter con il codice GN 742.5 rappresentano lo stato dell’arte consolidato, se non fossero realizzati in acciaio inox A4. I tappi disponibili per filettature da M14 a M33 ovvero da G¼ a G1 sono concepiti per ambienti particolarmente corrosivi, ad esempio per uso offshore o per situazioni in cui si opera con densità elevate di sale o soluzioni saline. I tappi filettati sono dotati di una tenuta integrata in gomma fluorurata, imperdibile e protetta dai sovraccarichi, e presentano icone sul lato frontale per indicare chiaramente se si tratta di un’apertura di rabbocco o di scarico, riducendo in tal modo al minimo eventuali errori.
Il tappo magnetico GN 738.5 ha pressoché la stessa struttura a livello costruttiva, ma in questo caso il magnete a barra integrato, immerso nel fluido, attira ad esempio particelle di ferro dannose per gli ingranaggi di trasmissione.
Per lo stesso ambito di impiego Ganter propone allo stesso tempo le spie di livello olio GN 7440, un’integrazione di alto livello alle varianti presenti da tempo nella gamma di prodotti in alluminio, ottone o plastica. A confronto con queste varianti, GN 7440 offre oltre alla resistenza alla corrosione dell’acciaio inox A4 una novità assolutamente particolare: la lastra di vetro è inserita direttamente nel corpo in acciaio inox nel corso di uno speciale processo termico. Durante il raffreddamento, la lastra si ritira ermeticamente e risulta quindi completamente a tenuta e con un livello di precarico tale da garantirne praticamente l’indistruttibilità meccanica. In questo modo la spia di livello olio resiste anche a pressioni elevate. Prove di scoppio hanno mostrato che l’avaria dei componenti si verifica solo a partire da pressioni di 400 bar, indipendentemente dalla temperatura applicata. Grazie alla tenuta in FPM temperature fino a 180 °C, nel caso di tenute in rame addirittura fino a 300 °C, non sono un problema.
La presenza di tacche integrate nel vetro chimicamente resistente consente di visualizzare correttamente il livello dell’olio. Infine, GN 7440 migliora la sicurezza operativa poiché la lastra di vetro non scoppia spontaneamente ma segnala eventuali sovraccarichi attraverso piccole crepe facilmente individuabili: resta quindi tempo a sufficienza per sostituire la spia di livello. La spia di livello premium è disponibile nelle misure da M16 a M42 ovvero da G⅜ a G1¼ nella gamma di prodotti Ganter, su richiesta sono presenti altri diametri delle filettature. Questo si applica naturalmente anche ai tappi filettati GN 742.5 e GN 738.5.
Indietro