Sicurezza e ancoraggio del carico

Per sollevare un carico, occorre dotarlo di punti di ancoraggio e avere a disposizione una gru, funi o catene. In questo campo Ganter offre soluzioni per ogni esigenza.

I punti di ancoraggio più semplici sono i classici golfari di sollevamento DIN 580, che si avvitano ai fori filettati presenti sul carico. Quando i fori filettati non sono disponibili, è possibile ricorrere ai golfari femmina DIN 582. Ganter offre questi componenti standard in due materiali, acciaio e acciaio INOX.

 

Tuttavia, la gamma Ganter comprende punti di ancoraggio ancora più robusti, ottimizzati per materiali specifici e, soprattutto, facili da maneggiare. In particolare, vale la pena di menzionare le soluzioni con transponder RFID integrato, che consente di individuare chiaramente punti di ancoraggio specifici durante le ispezioni di sicurezza e di gestirli con sistemi digitali senza interrompere il lavoro.

I transponder RDIF si trovano ad esempio nei golfari di sollevamento GN 581 e nei golfari femmina GN 583, che anche dopo l’installazione mantengono inalterata la capacità di ruotare intorno all’asse verticale. Queste due opzioni caratterizzano anche gli anelli di sollevamento GN 586.1, sebbene in questo caso l’anello sia anche orientabile verso il basso. Inoltre, grazie al cuscinetto a sfera, gli anelli di sollevamento GN 5860 possono ruotare anche sotto carico.

 

Gli anelli di sollevamento GN 587.1 si fissano mediante saldatura. Sono adatti anche per applicazioni all’esterno, in quanto la saldatura crea un cordone chiuso che protegge dalla corrosione. L’anello può ruotare di 180°, mentre una molla integrata opzionale ne consente il bloccaggio in qualsiasi posizione.

Il punto di ancoraggio GN 589 a saldare può sostenere carichi in qualsiasi direzione, nonostante l’altezza ridotta. Questa caratteristica è di particolare interesse quando lo spazio in altezza per i ganci del sistema di sollevamento è limitato.

Un’alternativa pratica alle versioni per saldatura e per fori filettati è rappresentata dai golfari femmina, adatti ad esempio quando le attrezzature devono cambiare posizione spesso e rapidamente. I perni di sollevamento GN 1130 funzionano secondo il principio del perno di sollevamento con blocco assiale e sblocco a pulsante.

I nuovi perni di sollevamento autobloccanti GN 1133 consentono di evitare il lungo lavoro di avvitatura e svitatura nei fori filettati del carico. Appositi segmenti filettati rientrano e fuoriescono alla pressione di un pulsante, consentendo di fissare il perno al carico. Il grillo integrato, che ruota di 180°, è l’elemento di connessione con il dispositivo di sollevamento.

Rimanendo in argomento, la gamma Ganter comprende anche una buona scelta di grilli. I grilli GN 585 sono conformi allo standard USA RR-C-271 e rispetto alle versioni DIN offrono una capacità di carico nettamente superiore.

Quando si tratta di punti di ancoraggio, Ganter non perde mai di vista i dettagli, per offrire componenti sempre più semplici e più efficienti.

Indietro

Comunicati stampa Ganter

Vai ai comunicati stampa

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico
Si è verificato un errore.
Richiesta di contatto confermata. Ci metteremo in contatto.