Stabilità perfetta
I nuovi piedini massicci di Ganter, specialista delle parti normalizzate, sono adatti in particolare per impianti e macchine di grandi dimensioni e peso consistente. Il piedino GN 36, grazie alla forza esercitata dalla macchina, realizza un collegamento estremamente stabile e con elevata capacità di carico tra stelo e base. Lo stelo non è unito alla base e durante l’installazione viene centrato automaticamente attraverso il raggio sul punto di appoggio. Lo stelo in acciaio zincato di colore blu è disponibile con filettature fini tra M20x1,5 e M42x2 per un livellamento preciso ed è fornito con controdado corrispondente. La base in acciaio forgiato, di dimensioni fino a Ø200 mm, ha una superficie di colore nero opaco ricoperta in plastica ed è ordinabile in tre diverse forme.
Nella forma A la base è in piano sul terreno. La forma B presenta invece una base in gomma NBR, che non danneggia la superficie di appoggio ed è adatta al contatto con lubrificanti oleosi e refrigeranti. La forma C presenta un O-ring che chiude a tenuta la base e impedisce l’ingresso indesiderato di liquidi sotto il piedino. A seconda del diametro della base la forma A e la forma C hanno ciascuna una capacità di carico da 5 t a 25 t. La capacità di carico statica della forma B, grazie alla qualità della base in gomma, è compresa tra 2 t e 11 t. In questo modo si possono compensare anche eventuali irregolarità del terreno. La superficie di appoggio dei piedini può essere inclinata fino a un massimo di 3 gradi rispetto allo stelo.
Il secondo nuovo piedino di livellamento GN 37 di Ganter presenta in aggiunta un foro di ancoraggio passante centrale. In questo foro può essere inserito un perno, realizzato come tassello a espansione o adesivo. Il tassello consente di fissare il piedino nel terreno ed è quindi caricabile anche in trazione. I piedini di livellamento sono pertanto particolarmente adatti per impianti di produzione e linee di trasporto in cui l’impiego di robot determina spostamenti dinamici e forze laterali. Come in GN 36 la base GN 37 è ordinabile nelle forme A, B e C. I piedini GN 37 tollerano per la forma A e C, a seconda del diametro della base, un carico da 4 t a 15 t, e per la forma B tra 2 t e 11 t.
Ai clienti che hanno già speciali steli per le loro macchine Ganter offre con GN 36.1 e GN 37.1 anche la base singola senza stelo.