Panoramica della tipologie di attrezzi di serraggio a ginocchiera di Ganter
Attrezzi di serraggio rapido verticali
Leva di serraggio e braccio di serraggio si spostano nella stessa direzione.
In direzione di serraggio la leva di azionamento è verticale.
Per applicazioni soggette a forze notevoli e numerosi cicli di serraggio sono disponibili varianti “long life”.

Attrezzi di serraggio rapido orizzontali
Leva di serraggio e braccio di serraggio si spostano in direzione opposta.
In direzione di serraggio la leva di azionamento è orizzontale (piatta).

Attrezzi di serraggio ad asta di spinta
In questi attrezzi di serraggio il movimento di oscillazione della leva di azionamento viene convertito in un movimento assiale dell’asta di spinta.
Tranne in due casi (GN 841) gli attrezzi di serraggio ad asta di spinta effettuano il bloccaggio in entrambe le posizioni terminali. Possono quindi essere usati sia come attrezzi di serraggio a trazione che a spinta.

Attrezzi di serraggio a tirante
In questi attrezzi di serraggio il movimento di oscillazione della leva di azionamento viene convertito in un movimento assiale del tirante.
Gli attrezzi di serraggio a tirante sono disponibili con e senza bloccaggio.

Attrezzi di serraggio rapido pneumatici
Questi attrezzi di serraggio rapido combinano i vantaggi del serraggio secondo il principio a ginocchiera (l’attrezzo di serraggio rimane chiuso anche in caso di caduta di pressione) con le possibilità offerte dai sistemi pneumatici:
- forza di serraggio FS costante indipendentemente dall’operatore,
- si possono azionare contemporaneamente più attrezzi di serraggio attraverso una valvola di comando,
- gli attrezzi di serraggio pneumatico possono essere azionati da vari punti (comando a distanza, anche con controller),
- sono disponibili versioni con cilindro, che consentono una scansione di posizione senza contatto, per attivare impulsi di comando in determinate posizioni di serraggio.
Gli attrezzi di serraggio rapido pneumatici sono disponibili nelle versioni verticali e ad asta di spinta.

Che cos’è un attrezzo di serraggio a ginocchiera?
Un attrezzo di serraggio a ginocchiera è un tipo di utensile di serraggio utilizzato per fissare pezzi in sicurezza. È costituito da un meccanismo a leva in grado di generare un’elevata forza di serraggio.
Gli attrezzi di serraggio a ginocchiera sono disponibili in varie dimensioni, versioni e materiali quali acciaio e acciaio inox. Trovano impiego in numerose applicazioni, ad esempio serraggio di lastre metalliche, pezzi di legno o parti in plastica. Gli attrezzi di serraggio a ginocchiera sono utili in particolare quando il pezzo deve essere fissato rapidamente e in sicurezza ed è necessaria un’elevata forza di serraggio. Per non danneggiare i pezzi da serrare si utilizzano di norma puntali a molla.
Vantaggi degli attrezzi di serraggio a ginocchiera
- Elevata forza di serraggio: Gli attrezzi di serraggio a ginocchiera sono in grado di generare un’elevata forza di serraggio e sono quindi ideali per applicazioni in cui è necessario un fissaggio ottimale del pezzo.
- Comando rapido e semplice: Il comando degli attrezzi di serraggio a ginocchiera è semplice e rapido. Il meccanismo a leva permette di aprire e chiudere rapidamente il braccio di serraggio, per bloccare o rilasciare facilmente il pezzo.
- Sicurezza: Gli attrezzi di serraggio a ginocchiera sono in grado di fissare il pezzo in tutta sicurezza, senza danneggiarlo. Viene garantito in questo modo un elevato livello di sicurezza sul lavoro.
- Versatilità: Gli attrezzi di serraggio a ginocchiera sono disponibili in varie dimensioni e versioni e trovano impiego in numerose applicazioni, ad esempio serraggio di lastre metalliche, pezzi di legno o parti in plastica.
- Ingombro ridotto: Rispetto ad altri utensili di serraggio, gli attrezzi di serraggio a ginocchiera occupano meno spazio sulla superficie di lavoro e sono quindi ideali per piccole officine o aree di lavoro.
- Costo ridotto: Gli attrezzi di serraggio a ginocchiera sono relativamente economici e duraturi e sono pertanto una soluzione vantaggiosa in numerose applicazioni.
Aree di applicazione degli attrezzi di serraggio a ginocchiera
Gli attrezzi di serraggio a ginocchiera sono elementi meccanici che possono essere utilizzati per fissare e serrare parti in varie applicazioni.
Un’area di applicazione di questi attrezzi di serraggio è ad esempio il settore manifatturiero.
Gli attrezzi di serraggio a ginocchiera trovano inoltre impiego nella lavorazione del legno, ad es. per il fissaggio di pezzi su seghe da banco, fresatrici o levigatrici. Si possono impiegare anche nella lavorazione dei metalli e nell’industria navale per il serraggio e il fissaggio di componenti.
In sintesi, gli attrezzi di serraggio a ginocchiera sono una parte normalizzata versatile e affidabile, che si può impiegare in vari settori e diverse applicazioni per consentire un fissaggio rapido, preciso e affidabile.