Nahtloses Upgrade für mehr Präzision und Dynamik

Noch präziser, reibungsärmer und dynamischer: Die neue Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten von Ganter sind in unterschiedlichsten Varianten erhältlich, eröffnen neue Anwendungsgebiete oder erlauben ein nahtloses Upgrade von vorhandenen Lineareinheiten.

Hinter den neuen Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten verbirgt sich ein System, das zahlreiche Varianten bezüglich der Führungen, Hübe, Spindelarten, Schlittengrößen und Werkstoffe versammelt. Der Schlitten wird per Trapez-, Feingewinde- oder Kugel-umlaufspindel, links- oder rechtssteigend bewegt und ist entweder per Gleitlagerung oder per Wälzlagerung mit Kugelbüchsen geführt. Alle neu entwickelten Versionen ermöglichen somit deutlich wartungsärmere und wiederholgenauere Kinematiken, die auch unter Last dauerhaft geringe Verstellkräfte erfordern.

Die Endstücke und die beiden Rundführungen werden mittels einer raffinierten Innenspreizmechanik so fixiert, dass sowohl Abstand wie auch Parallelität exakt gewährleistet ist. Zusammen mit dem zwei- oder vierfach gelagerten Schlitten resultiert daraus ein minimales Laufspiel, was die Nutzung für Anwendungen mit hohen Präzisionsanforderungen ermöglicht. Bei Bedarf lässt sich die Spindel per integrierter Klemmung gegen ungewolltes Verdrehen sichern. Alle Lineareinheiten können in den Werkstoff-Kombinationen Aluminium-Stahl oder Aluminium-Edelstahl mit einem oder zwei Einzel- bzw. Doppelschlitten geordert werden.

Der Antriebszapfen der Spindel kann wahlweise ein- oder beidseitig vorhanden sein, die Zapfenlänge richtet sich nach der jeweiligen Bestückung – mit Handrädern, Stellungsanzeigern oder Kombinationen aus beiden Elementen. Ebenso berücksichtigt ist die Adaption von Winkelgetrieben und Übertragungseinheiten, beide sind separat als Standardzubehör erhältlich.

Da die neuen Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten evolutionäre Weiterentwicklungen etablierter Typen darstellen, können diese problemlos gegen die nach wie vor im Ganter-Programm enthaltenen Modelle ausgetauscht werden.

Wie bei Ganter üblich, lassen sich alle Optionen, unter Berücksichtigung des anbaubaren Zubehörs, aus übersichtlich gestalteten Katalogseiten zu einer sprechenden Artikelnummer zusammenführen und dann auf konventionellem Weg bestellen. Wer es bequemer mag und vorab Gewicht, Preis, Lieferzeit und etwa CAD-Daten für eine Lineareinheit benötigt, macht vom neuen Online-Konfigurator gebrauch. Das macht die individuelle Konfiguration von Lineareinheiten noch einfacher und zuverlässiger und bietet einen umfassenden Überblick über die konfigurierte Ausführung nebst den gewählten Zubehöroptionen. Final kann die Bestellung direkt aus dem Konfigurator heraus im Ganter-Webshop erfolgen.

Zurück

Ganter Pressemeldungen

Sie suchen Pressemeldungen zu Produktneuheiten oder Sortimentsertweiterungen?

Zu den Pressemitteilungen

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.