Des charges parfaitement sécurisées

Pour soulever un objet, il est nécessaire d'utiliser une grue, des cordes ou des chaînes, ainsi que des points d'ancrage fixés sur la charge proprement dite. Ganter vous propose un large éventail de solution.

Les points de levage les plus classiques et les plus simples sont les anneaux de levage conformes à la norme DIN 580, qui sont vissés dans les filetages disponibles sur la charge. Lorsqu'aucun filetage n'est disponible, il faut utiliser des écrous à anneau de levage conformes à la norme DIN 582. Les pièces proposées par Ganter sont disponibles en deux matériaux : l'acier et l'inox.

Il suffit toutefois de jeter un coup d'œil sur la gamme Ganter pour découvrir des points de levage bien plus performants et résistants, optimisés pour certains matériaux et, surtout, plus faciles à manipuler. Les étiquettes RFID intégrées sont particulièrement importantes. Elles permettent d'identifier clairement les points de levage spécifiques lors des inspections liées à l'usure et à la sécurité mais aussi d'en assurer le contrôle électronique, sans interruption du système.

Les étiquettes RFID se trouvent par exemple au niveau du boulon de l'anneau de levage GN 581 et de l'écrou de l'anneau de levage GN 583, lesquels sont toujours en mesure de tourner autour de leur axe vertical, même après installation. Ces deux options permettent également d'identifier les anneaux de levage articulés GN 586.1, lesquels présentent la particularité de pouvoir être rabattus. Les anneaux de levage articulés GN 5860 peuvent tourner librement, même sous charge, grâce à leur œillet sur roulement à billes.

Les anneaux de levage articulés GN 587.1 ne sont pas vissés mais soudés. Ce type d'anneau se prête également aux applications extérieures, dans la mesure où la conception du bloc soudé permet un assemblage parfaitement étanche, protégé de la corrosion. Doté d'un ressort intégré (en option) permettant de le fixer dans n'importe quelle position, l'anneau peut pivoter à 180 degrés.

Le point de levage à souder GN 589 peut supporter des charges dans toutes les directions en dépit de sa faible hauteur. Cette caractéristique est particulièrement appréciable lorsque la hauteur maximale du crochet de l'équipement de levage est restreinte.

Le boulon de montage peut avantageusement remplacer les dispositifs filetés ou soudés. Il est, par exemple, particulièrement adapté aux dispositifs ou aux outils dont la position doit être modifiée fréquemment et rapidement. Le modèle GN 1130 fonctionne selon le principe de l'axe de levage, avec un verrouillage axial et un bouton de déverrouillage.

Notre nouvelle broche de levage filetée GN 1133 vous dispense des longues opérations de vissage et de dévissage de la charge. En effet, plutôt que de billes, cette pièce est dotée de segments filetés qui se rétractent et se déploient en appuyant simplement sur un bouton, ce qui permet de créer une connexion positive. Pouvant pivoter à 180 degrés, la manille intégrée assure la liaison avec l'engin de levage.

Concernant les manilles, elles sont également disponibles dans la gamme de produits Ganter. Les manilles GN 585 ont été conçues conformément à la norme américaine RR-C-271 et présentent une capacité de charge nettement supérieure à celle de la version DIN.

En matière de points de levage, Ganter soigne toujours les détails, rendant les pièces encore plus efficaces et plus simples à utiliser.

Précédent

Communiqués de presse Ganter

Vous êtes à la recherche de communiqués de presse sur les nouveautés et l’élargissement de la gamme ?

Accéder aux communiqués de presse

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.